2508_Wiser_KNX

Typy momentů

V aplikaci jsou k dispozici tři typy momentů:

Typ momentu

Parametry

Možnost úprav v aplikaci

Zobrazení

KNX Scény

  • Vytvořeno v ETS nebo eConfigure.

  • Propojeno s widgetem scény v Touch vizualizaci.

  • Zobrazuje se, lze jej ovládat, nachází se na obrazovce Momenty na kartě Automatizace.

Ne

  • V aplikaci nejsou žádné ikony ani možnosti úprav.

  • Lze upravovat v ETS nebo eConfigure.

Scény kontroleru

  • Vytvořeno v kontroleru (v pluginu Configurator).

  • Centralizované.

  • Mapování existuje pouze mezi akcemi scény a KNX skupinovými objekty.

  • Logika se vyhodnocuje v kontroleru.

Ne

Klepnutím na zobrazíte v aplikaci scény kontroleru (zelená ikona).

Klepnutím na ikonu skryjete scény kontroleru v aplikaci (černá ikona).

POZNÁMKA: Ikona domečku se zobrazí i bez dostupných scén kontroleru. Je jen nefunkční.

Momenty

  • Vytvořeno v mobilní aplikaci.
  • Skládá se ze zařízení.

  • Uloženo a vyhodnoceno v kontroleru.

Ano

  • Zobrazení vlastních ikon a možností úprav.

  • V aplikaci je můžete vytvářet a upravovat.


QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bylo to užitečné?