2508_Wiser_KNX

Povolení Cloud Connectoru a KNX IoT 3rd Party API

Cloud Connector

Na úvodní stránce kontroleru kliknutím na dlaždici Cloud connector otevřete Cloud Connector. Poté povolte Cloud Connector pro cloudovou komunikaci.

Stav pluginu se zobrazí na dlaždici Cloud connector na úvodní stránce:

Připojeno

V procesu připojování

Nelze se připojit

Neaktivní


KNX IoT 3rd Party API

Poté otevřete plugin KNX IoT 3rd Party API, přejděte na kartu NASTAVENÍ a povolte následující možnosti:

  • Povolit API pro cloud

  • Povolit API pro místní síť (volitelné)

  • Odesílání dat aplikací třetích stran (např. plugin Energy)

Dlaždice KNX IoT 3rd Party API na úvodní stránce bude indikovat stav pluginu barvou v levém horním rohu dlaždice:

  • Tmavě šedé ikony cloudu nebo sítě: Je povolen vzdálený nebo místní přístup ke KNX IoT 3rd Party API.

  • Světle šedé ikony cloudu nebo sítě: Vzdálený nebo místní přístup ke KNX IoT 3rd Party API je zakázán.

Na kartě TRAFFIC LIGHTS můžete zobrazit aktuální stav zařízení z hlediska výkonu. Indikátory jsou znázorněny jako procenta maximálního zatížení, což zajišťuje, že zařízení účinně reaguje na všechny další možné události. Najetím na libovolný indikátor zobrazíte jeho podrobný význam.

Stav zatížení kontroleru na úvodní stránce poznáte podle barvy tečky v levém horním rohu dlaždice API:

  • Zatížení jakéhokoli indikátoru pod 50% je skvělé.

  • Cokoli pod 80 % se považuje za OK. Přestože je zátěž vysoká, není třeba zasahovat.

  • Hodnoty nad 80 % znamenají, že je váš kontroler na hranici optimálního výkonu a měli byste přijmout doporučená opatření.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.