2508_Wiser_KNX

Agregovaná zařízení

Jednotlivé domácí spotřebiče nebo zařízení můžete spojit do jednoho agregovaného zařízení. To je užitečné, pokud chcete sledovat například celkovou spotřebu energie na osvětlení. Pokud v domě žije více rodin, můžete pomocí tohoto nástroje zjistit, kolik elektřiny spotřebuje každá z nich.

Agregované zařízení se zobrazuje v seznamu zařízení v dolní části obrazovky v pluginu Energy. V aplikaci ji můžete vidět také jako další zátěž/zařízení.


Agregované zařízení vytvoříte následujícím způsobem:

  1. Ve webovém prohlížeči otevřete plugin Energy pro svůj kontroler.
  2. Klikněte na + v pravém dolním rohu obrazovky > klikněte na Přidat agregované zařízení. Zobrazí se formulář pro vytvoření nového agregovaného zařízení.

  3. Formulář vyplňte takto:

    Obecné

    Objekty

    Název: Název zařízení.

    Povinné

    Nepovinné

    Typ zařízení: Vyberte typ zařízení.

    Činný výkon: Skutečně spotřebovaný nebo dodaný výkon. Jednotka = W (Watt) nebo kW.

    Vyberte všechny skupinové objekty pro agregované zařízení.

    Stav zařízení: Mapuje stavový KNX objekt zařízení. Stav se zobrazuje v pluginu:

    1 = ok/0 = selhání.

    Vyberte všechny skupinové objekty pro agregované zařízení.

    Místnosti: Vyberte místnost.

    Energie spotřebovaná: Celková kumulativní energie spotřebovaná zařízením.

    Vyberte všechny askupinové objekty pro agregované zařízení.

    POZNÁMKA: Stejný počet skupinových objektů vyplňte do polí Činný výkon a Spotřebovaná energie. Maximální limit: 10 skupinových objektů na pole.

    Virtuální adresa zařízení = souhrnně reprezentuje jednotlivé agregované adresy ze záložky Objekty, takže je lze v pluginu Energy a v aplikaci zobrazit všechny jako jedno zařízení. V každém poli vyplňte pouze jednu položku.
  4. Klikněte na Uložit.

Agregované zařízení se zobrazí jako položka v seznamu zařízení pluginu Energy. Namapované Agregované zařízení je k dispozici v (nová záložka) v pravém dolním rohu mobilní aplikace.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.