2508_Wiser_KNX

Před instalací mobilní aplikace

Po splnění následujících požadavků můžete začít instalovat a nastavovat mobilní aplikaci:

Běžící KNX instalace

Systémový integrátor nebo elektrikář nainstaloval a nastavil zařízení KNX pomocí aplikace ETS nebo nástroje eConfigure.

Instalovaný Wiser pro KNX kontroler

Kontroler splňuje požadavky na hardware a firmware uvedené v kapitole Příprava kontroleru. Byl správně nastaven, byl do něj importován projekt KNX.

Kontroler je správně nastaven, projekt KNX je importován do kontroleru

Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce Wiser pro KNX, která je k dispozici na adrese https://www.productinfo.schneider-electric.com/w4k_sl_ug/.

Vytvořená Touch vizualizace

Více v Touch 3 Vizualizace.

  • Touch 3 je vizualizace založená na widgetech, která umožňuje snadné ovládání zařízení KNX a Zigbee v instalaci.

    Systémový integrátor v několika krocích vytvoří strukturu budovy (podlaží a místnosti), přidá konkrétní widgety a vybere požadované KNX objekty v závislosti na funkci widgetu.

    Po vytvoření widgetů se automaticky vygeneruje vizualizace v aplikaci Wiser KNX.

    Widgety můžete přidat kdykoli později. Widgety jsou automaticky synchronizovány s aplikací Wiser KNX.

    Podrobné informace o tom, jak vytvořit vizualizaci v Touch pluginu a nakonfigurovat widgety, naleznete v návodu Wiser pro KNX, SpaceLYnk - Jak vytvořit vizualizaci založenou na widgetech v aplikaci Touch 3, který je k dispozici zde: https://www.se.com/ww/en/download/document/AN002_105_SL/.



  • eConfigure je softwarový nástroj pro návrh, konfiguraci a údržbu KNX systému automatizace budov. Pomocí tohoto nástroje můžete spravovat instalaci KNX bez dokonalé znalosti KNX nebo ETS. Více zde.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.