2508_Wiser_KNX

EVlink Pro AC

Kontroler

Nastavení

Hlavní

Objekty

Povinná pole

Nepovinná pole

Povinná pole

Nepovinná pole

Název

Typ zařízení

Typ nabíječky

Místnosti

Limit výkonu (A)

Opačný směr

Stav

Spotřebováno při posledním nabití

Vzdálený příkaz

Energie

Výkon

Stav EV

Nastavená hodnota nabíjení

Začátek nabíjení

Konec nabíjení

Doba transakce

Stav zařízení

Důležité pokyny k nabíjení

  1. Začátek nabíjení: Po zahájení nabíjení máte dvě možnosti:

    • Pozastavit: Proces nabíjení můžete pozastavit.

    • Zastavit: Alternativní zastavení procesu.

  2. Pozastavené nabíjení: Pokud se rozhodnete nabíjení pozastavit:

    • Později můžete nabíjení opět spustit .

    • Během pauzy nelze odpojit a opět připojit automobil od nabíječky (zástrčka kabelu zůstane zablokovaná v zásuvce nabíječky).

  3. Zastavené nabíjení: Pokud se rozhodnete přestat nabíjet:

    • Před opětovným nabíjením je nutné automobil odpojit a znovu připojit.

POZNÁMKA: Synchronizace informací a vynulování počitadla nabití po ukončení nabíjení může trvat až 15 minut. Pokud během této doby začnete nabíjet znovu, je pravděpodobné, že počitadlo bude jako výchozí bod brát hodnoty z předchozího nabíjení. Počitadlo začne zobrazovat aktuální hodnoty poté, co úroveň nabíjení překročí hodnoty z předchozí relace.

Stav nabíječky

Význam

EVlink Pro AC / Dostupné

EV není připojeno.

EVlink Pro AC / Načítání

EV je připojeno, ale nabíjení se nespustilo.

EVlink Pro AC / Nabíjení

Elektromobil se nabíjí.

EVlink Pro AC / Pozastaveno EV

Pozastaveno elektromobilem.

EVlink Pro AC / Pozastaveno uživatelem

Pozastaveno uživatelem nebo nabíječkou EV.

EVlink Pro AC / Dokončování

Nabíjení skončilo a elektromobil je stále připojen.

EVlink Pro AC / Chyba

Byla zjištěna chyba.


Widget

Tento widget se nastavuje prostřednictvím pluginu Energy, nikoliv přes konfiguraci Touch. Vizte Elektrická vozidla.

EVlink Pro AC


MOBILNÍ APLIKACE

Widget aplikace


Ovládací obrazovka

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.