2508_Wiser_KNX

KOSTAL Plenticore

Pro tento model invertoru je k dispozici profil Modbus: KOSTAL-Plenticore.json.

Následující registry se mapují na KNX objekty z profilu (registry baterie se mapují pouze v případě, že je nainstalována):

Registr Modbus

Adresa Modbus

Označení

Celkový činný výkon (měřič výkonu)

252

Síť: Činný výkon

Celková domácí spotřeba ze sítě

112

Síť: Energie dodaná ze sítě (energie odebraná domem)

Celková AC energie do sítě

1064

Síť: Energie odebraná sítí (energie vyrobená domem)

Celkový stejnosměrný výkon (součet všech fotovoltaických vstupů)

1066

Solární panely: Činný výkon (všechny stringy)

Celková DC fotovoltaická energie (součet všech fotovoltaických vstupů)

1056

Solární panely: Energie (všechny stringy)

Činný výkon nabíjení/vybíjení baterie

582

Baterie: Činný výkon

Celková energie DC nabíjení (DC do baterie)

1046

Baterie: Energie nabíjená do baterie

Celková energie DC vybíjení (DC z baterie)

1048

Baterie: Energie vybíjená z baterie

POZNÁMKA: Tento profil byl testován s invertorem KOSTAL Plenticore. Ohledně kompatibility s jinými modely kontaktujte technickou podporu společnosti KOSTAL.

Zpětná vazba
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.