2508_Wiser_KNX

Než začnete

Nepoužívejte tento produkt na strojích bez účinného krytování pracovního prostoru. Nedostatečné krytování může vést k vážnému zranění obsluhy stroje.

VAROVÁNÍ
NECHRÁNĚNÉ ZAŘÍZENÍ
  • Nepoužívejte tento software ani související automatizační zařízení na strojích bez ochrany pracovního prostoru.
  • Během provozu nesahejte do strojního zařízení.
Při nedodržení těchto pokynů by mohlo dojít ke smrtelnému nebo vážnému zranění, případně k poškození zařízení.

Tento automatizační systém a software slouží k řízení různých průmyslových procesů. Typ vhodného zařízení závisí na faktorech, jako jsou požadované funkce, úroveň ochrany, výrobní metody, specifické podmínky a platné předpisy. V některých aplikacích může být nutná redundance, například více procesorů.

Pouze vy – uživatel, výrobce stroje nebo systémový integrátor – znáte všechny podmínky instalace, provozu a údržby, a proto musíte určit vhodné automatizační zařízení a bezpečnostní prvky. Při výběru postupujte podle místních a národních norem. Mnoho užitečných informací poskytuje také web National Safety Council's Accident Prevention Manual (celostátně uznávaný ve Spojených státech amerických).

U některých strojů, například balicích, je nutné dodatečné krytování pracovního prostoru, aby se zabránilo kontaktu rukou nebo jiných částí těla s nebezpečnými místy. To je nutné, pokud se ruce a jiné části těla obsluhy mohou volně dostat do míst skřípnutí nebo jiných nebezpečných oblastí a může dojít k vážnému zranění. Samotný software nemůže ochránit obsluhu před zraněním – nenahrazuje mechanickou ochranu. Z tohoto důvodu nemůže software nahradit ochranu pracovního místa.

Před uvedením zařízení do provozu ověřte, že jsou nainstalovány a funkční všechny bezpečnostní prvky a blokace. Tyto prvky musí být sladěny s automatizačním zařízením a programováním softwaru.

POZNÁMKA: Koordinace bezpečnostních prvků a blokací není součástí knihovny funkčních bloků ani této dokumentace.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?