2508_Wiser_KNX

Přidat akce - potom

Vyberte jednu nebo více akcí pro automatizaci. Doporučujeme definovat max. 20.

Můžete také mezi nimi nastavit prodlevy.


Existují čtyři typy akcí:

  • Spustit zařízení

  • Přidání zpoždění

  • Moment

  • Poslat oznámení


Na obrazovce pro tvorbu automatizace klepněte na Potom > Přidat akci > vyberte:

  • Spustit zařízení > vyberte zařízení > klepněte na Nastavte zpoždění > vyberte dobu zpoždění > klepněte na Uložit > klepněte na Nastavit.

  • Přidání zpoždění: Na ovládací obrazovce zařízení klepněte na Nastavit zpoždění > definujte zpoždění (mm: ss) > klepněte na Uložit.

  • Moment > vyberte ze seznamu momentů > klepněte na Hotovo.

  • Poslat oznámení > klepněte na Upozorněte mě. (Po spuštění automatizace obdržíte push-notifikaci.)

    POZNÁMKA: Nejprve musíte povolit přijímání Oznámení ( > Oznámení > přepínač Povolit upozornění pro povolení oznámení).


Dostanete se zpět na hlavní obrazovku tvoření automatizací.

POZNÁMKA: V některé z budoucích verzí aplikace bude možné odesílat konkrétní push-notifikace spojené s automatizacemi.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.