2508_Wiser_KNX

Typ stálých plateb

Typ stálých plateb představuje interval a platby ve zvolené měně podle smlouvy s dodavatelem energie.

Možnost Typ stálé platby je k dispozici na obrazovce Elektřina po výběru sazby (vizte Parametry smlouvy).

Příklad:

Ve smlouvě je uvedena měsíční záloha v určité výši v eurech.

  1. V části Tarif > Elektřina > Typ stálé platby, zaškrtněte Měsíční interval a do pole Výše stálé platby zadejte částku z vaší smlouvy.

  2. Klepněte na Uložit.

POZNÁMKA: Měna se nastaví automaticky podle země, kterou jste si nastavili ve svém účtu. Vizte Uživatelský profil.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.