2508_Wiser_KNX

Aktualizace firmwaru

  1. Přejděte na www.se.com.

  2. V levém horním rohu vyberte svou zemi.

  3. Do vyhledávacího řádku zadejte LSS100100. Z výsledků vyhledávání vyberte LSS100100 Wiser for KNX logický kontroler.

  4. Na stránce produktu přejděte dolů do části Software a firmware.

  5. Klikněte na soubor firmwaru (nejvyšší dostupná verze) odpovídající verzi vašeho hardwaru. Automaticky se stáhne do místního úložiště.

  6. V kontroleru přejděte na Configurator (přístupno pouze s účtem správce).

  7. Klikněte na ˃ Systém v levém horním rohu ˃ Aktualizovat firmware.

  8. Ve vyskakovacím okně klikněte na Choose File a vyberte soubor stažený v kroku 3.

  9. Klikněte na Otevřít a aktualizujte firmware. Po dokončení se kontroler automaticky restartuje.


POZNÁMKA: Aplikace Wiser KNX je kompatibilní s hardwarem verze 2 a vyšší.

Zpětná vazba
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.