2508_Wiser_KNX

Energetické skupiny

V obytném domě jsou různé zdroje energie a spotřebiče:

  • Síť

Síť je vstupní bod veřejné distribuční sítě elektrické energie do domu. Dům spotřebovává energii ze sítě, ale může také dodávat elektrickou energii do sítě, pokud je instalován solární systém.


  • Solární panely

Jedná se o fotovoltaický zdroj energie. K solárním panelům musí být připojen střídač (invertor), který vyrobenou energii transformuje a přenáší do domu. Invertor také poskytuje informace o množství energie vyrobené panely.


  • Baterie

Akumulátorové úložiště uchovává solární energii pro pozdější použití. Obvykle je připojen k invertoru, který řídí nabíjení a vybíjení baterie a poskytuje informace o energii spotřebované na nabíjení a energii získané zpět z baterie.


  • Elektrické spotřebiče

Elektrickým spotřebičem se rozumí jakýkoli přístroj v domácnosti, který ke svému účelu spotřebovává energii, například pračka nebo bojler.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.