2508_Wiser_KNX

Baterie

Baterie je zařízení pro ukládání energie, které uchovává energii pro pozdější použití. Obvykle se připojuje přímo ke střídači (invertoru). Střídač řídí svůj režim a poskytuje údaje o energii.


Střídač, který dodává energetická data, musí být připojen ke kontroleru, uveden do provozu a musí být k dispozici následující objekty KNX:

  • Činný výkon: Jedná se o skutečný výkon nabíjený nebo vybíjený z baterie.
    Přiřaďte tomuto KNX objektu jednotku W nebo kW.

  • Energie nabitá do baterie: Jedná se o celkovou kumulativní energii nabitou do baterie.
    Přiřaďte tomuto KNX objektu jednotku Wh.

  • Energie vybitá z baterie: Jedná se o celkovou kumulativní energii vybitou z baterie.
    Přiřaďte tomuto KNX objektu jednotku Wh.

  • Stav nabíjení: Jedná se o skutečnou úroveň nabití baterie v procentech.
    Přiřaďte tomuto KNX objektu typ s stupnice (05.001 1-bajtové celé číslo).

POZNÁMKA: Pokud používáte k poskytování dat solární invertor, vizte Podporované solární invertory.

Pokud jsou k dispozici objekty KNX, namapujte je v pluginu Energy následujícím způsobem:

  1. Ve webovém prohlížeči otevřete zásuvný modul Energy pro svůj kontroler.

  2. Klikněte na tlačítko + v pravém dolním rohu > klikněte na Přidat zařízení. Zobrazí se formulář pro vytvoření nového zařízení.

  3. Záložku General formuláře vyplňte následujícím způsobem:

    Název

    Jakékoli jméno

    Výkonový limit (W)

    Prahová hodnota poplachu (porovnává se s aktivním výkonem).

    0 = poplach není nastaven.

    Vlastní spotřeba

    Atribut je třeba zaškrtnout.

    Obrácený směr

    Atribut ponechte nezaškrtnutý.

    POZNÁMKA: Zaškrtávací políčko Obrácený směr ponechte nezaškrtnuté. Správnost nabíjení a vybíjení zjistíte později v mobilní aplikaci. Pokud ne, vraťte se k tomuto atributu a zkontrolujte ho.
  4. Klikněte na kartu Objects a vyplňte ji následujícím způsobem:

    Příklad invertoru Kostal

    Činný výkon

    Činný výkon.

    Odebraná energie (potřebná pro výpočet spotřeby)

    Nabitá aktivní energie.

    Vyrobená energie (potřebná pro výpočet spotřeby)

    Vybitá aktivní energie.

    Stav zařízení

    Nepovinné (stav se zobrazí v pluginu).

    1 = OK/ 0 = selhání

    Stav nabití (05.001 (stupnice, celé číslo 1 byte))

    Úroveň nabití baterie v %.

  5. Klikněte na Uložit.


    V seznamu zařízení se objeví baterie (Energy Storage System).

  6. Zaškrtněte políčko Systém ukládání energie (vlevo) > klikněte vlevo dole na > klikněte na Přidat vybrané do místnosti > vyberte, do které místnosti (místností) chcete baterii přidat.

    POZNÁMKA: Místnosti musí být již vytvořeny v pluginu Touch Config.
  7. Klikněte na Přidat.

Namapovaný výkon baterie a energie jsou k dispozici v (nová karta) v pravém dolním rohu mobilní aplikace.


V aplikaci klepněte na a zkontrolujte, zda je baterie správně monitorována:

  • Hodnoty výkonu v zobrazení Živě musí být zobrazeny okamžitě.

  • Musíte počkat na historii dat a nechat systém vygenerovat dostatek dat, která se zobrazí v aplikaci.

POZNÁMKA: Po jakékoli aktualizaci konfigurace v pluginu Energy je vždy nutné aplikaci zcela zavřít a znovu otevřít, aby se zobrazila nejnovější aktualizace. Pokud se data nezobrazují správně, vizte Řešení problémů konfigurace Energie.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.