2508_Wiser_KNX

Přidat období - Kdy

Zvolte období, kdy budou podmínky platit. Pokud není vybráno žádné období, podmínka se použije každý den.

Například:

Pokud chcete, aby detekce pohybového čidla spustila akci, ale POUZE ve všední dny, kdy jste mimo dům, musíte toto období definovat v části Kdy.


Existují čtyři typy období:

  1. Celý den: 24 hodin.

  2. Denní:

    • Od východu do západu slunce.

    • Je možné zvolit období před nebo po začátku východu/západu slunce (až 12 hodin).

  3. Noční doba:

    • Od západu do východu slunce.

    • Je možné zvolit období před nebo po začátku západu/ východu slunce (až 12 hodin).

  4. Vlastní: Definujte období - čas začátku a konce.


V nástroji pro tvorbu automatizace klepněte na Kdy > Přidat období > Období > vyberte čas zahájení a periodu opakování (dny v týdnu) > klepněte na Další.

Dostanete se zpět na hlavní obrazovku tvoření automatizace.


POZNÁMKA: Ke stejné automatizaci můžete přidat různá období.


V dalším kroku vyberte nejlepší akci pro automatizaci.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.