2508_Wiser_KNX

Přidání časových plánů

  1. Na obrazovce ovládání zařízení (Obrazovka ovládání zařízení) klepněte na Správovat časový plán.
  2. Klepnutím na vpravo dole přidáte nový časový plán .
  3. Do textového pole zadejte název, přidejte poznámku a nastavte období: roční, měsíční nebo denní.
  4. Nastavte stav zařízení (zapnuto/vypnuto, otevřeno/zavřeno).


    POZNÁMKA: Časové plány se vztahují pouze na jednotlivá zařízení. Pokud chcete spouštět více zařízení současně, vytvořte automatizaci.

  5. Časový plán okamžitě aktivujte přejetím přepínače Aktivovace časového plánu.
    POZNÁMKA: Časové plány můžete aktivovat nebo deaktivovat později podle potřeby.

  6. Klepněte na Vytvořit, a váš nový časový plán se objeví na obrazovce časových plánu zařízení.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.