2508_Wiser_KNX

Spárování kontroleru

Po vytvoření uživatelského účtu (Vytvoření uživatelského účtu) a prvním přihlášení (Přihlášení) vás aplikace přivítá a vyzve vás ke spárování kontroleru.

POZNÁMKA: Pokud je váš kontroler již spárován s vaším účtem, můžete tuto část přeskočit.

Průvodce párováním

  1. Spuštění Průvodce párováním

    Klepněte na a začněte.

  2. Přípravte nastavení

    • Zkontrolujte, zda je kontroler napájen a správně připojen.

    • Zkontrolujte, zda je telefon ve stejné síti jako kontroler.

    • Před párováním doporučujeme ručně spustit všechny čekající aktualizace. Pokud není správně nastaven systém DNS, nemusí se dostupné aktualizace na kontroleru zobrazit.

  3. Klepněte na Další a pokračujte.

  4. Aktualizace firmwaru kontroleru

    • Přejděte na svůj kontroler a nainstalujte nejnovější firmware z https://www.se.com (Aktualizace firmwaru).

    • Tento firmware obsahuje základní pluginy: Cloud Connector, KNX IoT 3rd Party API, a Touch Vizualizace.

  5. Povolení požadovaných pluginů

    • Aktivujte pluginy Cloud Connector a KNX IoT 3rd Party API.

    • Doporučujeme povolit automatické aktualizace těchto pluginů.

  6. Kontrola nastavení vizualizace

    • Ujistěte se, že váš kontroler má vizualizaci Touch s widgety uspořádanými do místností (Touch 3 Vizualizace).

    • Všechna zařízení by měla být správně nakonfigurována v příslušných widgetech.

  7. Restartujte kontroler:

    Po restartování klepněte v aplikaci na Další.

  8. Vyhledání kontroleru

    • Klepněte na Vyhledat kontroler.

    • Pro automatické zahájení párování vyberte ze seznamu svůj kontroler.

    • Případně klepněte na Vložit manuálně, zadejte adresu IP nebo MAC a klepněte na Párovat.

      POZNÁMKA: Můžete také naskenovat QR kód kontroleru. Pokud se skenování nezdaří, zadejte adresu MAC ručně.

  9. Název vašeho kontroleru

    Po spárování dejte kontroleru jméno a klepněte na Další.

  10. Nastavení polohy

    • Povolte aplikaci přístup k vaší poloze nebo ji vyberte ručně na mapě.

    • Lokalita pomáhá poskytovat místní údaje o počasí. Klepněte na Odeslat.

  11. Zkontrolujte a potvrďte

    Zkontrolujte své údaje a klepněte na Spárovat kontroler.

  12. Povolení informací o počasí (volitelné)

    Po spárování můžete na domovské obrazovce povolit panel počasí. To lze kdykoli změnit na stránce Nastavení.

  13. Použití meteorologické stanice (volitelné)

    Pokud je detekována meteorologická stanice, můžete ji zvolit jako zdroj dat o počasí. Toto nastavení lze také upravit na stránce Nastavení.

Po spárování

Kontroler je nyní spárován a zobrazí se v horní části domovské obrazovky aplikace.

Chcete-li později spárovat další kontroler:

  • Přejděte na domovskou obrazovku

  • Klepněte na > Správa domova > Spárovat nový kontroler.

  • Postupujte podle stejných kroků v průvodci

Zpětná vazba
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.