2508_Wiser_KNX

Automatizace

Chcete-li v mobilní aplikaci používat automatizaci, zajistěte, aby byl v kontroleru nainstalován plugin Automatizace. Plugin Automations si můžete nainstalovat z Marketplace. Doporučujeme povolit automatické aktualizace, abyste měli vždy nainstalovanou nejnovější verzi.


Automatizace automaticky spouští zařízení na základě předem definovaných podmínek. Zde jsou některé příklady:

  1. Scénář východu slunce: Pokud vychází slunce, automaticky roztáhněte žaluzie v obývacím pokoji.

  2. Víkendová detekce pohybu: Pokud je o víkendu mezi 9:00 a 17:00 detekován pohyb, nechť se nezapínají světla.

Vytváření a úpravy automatizací:

  1. Přejděte na domovskou obrazovku (Domovská obrazovka).

  2. Klepněte na .

  3. Vyberte kartu Automatizace.

POZNÁMKA: V některé z budoucích verzí aplikace bude možné odesílat konkrétní push-notifikace spojená s automatizací.


Důležité: Pokud ručně upravíte automatizaci z kontroleru, vyčkejte přibližně 1 minutu, než se změny promítnou, a poté obnovte obrazovku v mobilní aplikaci.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.