2508_Wiser_KNX

Sazby

Chcete-li sledovat náklady na elektřinu v průběhu času, nastavte hodnotu sazby za jednotku elektřiny (kWh).

Na základě zadaných údajů aplikace vytvoří grafy nákladů na elektřinu v čase (viz Přehled).

Fixní sazba

Poté, co jako možnost smlouvy zvolíte Fixní sazba (Parametry smlouvy), přejděte na obrazovce do části Sazby a nastavte částku účtovanou za kWh následujícím způsobem:

  1. V sekci Tarif > Elektřina > Sazby > klepněte na u Fixní sazba.

  2. Zadejte částku za kWh.

  3. Klepněte na Přidat.

Nastavená sazba se zobrazí v části Sazby na obrazovce Elektřina. Můžete jej upravit z tohoto místa: Klepněte na možnost > upravte sazbu > klepněte na možnost Aktualizovat.

Doba použití (špička/mimo špičku)

Pokud jako možnost smlouvy vyberete Čas použití, definujte typ předplatného takto:

  1. V části Sazby klepněte na u položky Sazba ve špičce.

  2. Zadejte částku za kWh.

  3. Klepněte na Přidat.

  4. Po definování všech tarifů nastavte časové plány, abyste určili, které dny v týdnu a v kolik hodin se tyto tarify použijí:

    • Přejděte do sekce Časové plány.

    • Klepněte na Přidat časový plán.

    • Na obrazovce Upravit časový plán vyplňte název rozvrhu, vyberte sazbu, ke které se vztahuje, a nastavte čas zahájení/ukončení a dny v týdnu.

    • Klepněte na Uložit.

Zpětná vazba
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.