2508_Wiser_KNX

Zámek

KONTROLER

Nastavení

Hlavní

Objekty

Povinná pole

Nepovinná pole

Povinná pole

Nepovinná pole

Název

Ovládání dveří: Odešle příkaz k zamknutí nebo odemknutí dveří.

DPT_1-bit (1.001 Switch)

Stav uzamčení: Uvádí aktuální stav zámku. Hodnoty:

  • 0 = ZASEKNUTO

  • 1 = ZAMČENO

  • 2 = ODEMČENO

DPT_8-bit unsigned value (05.)

Baterie: Hlásí úroveň nabití baterie.

DPT_8-bit unsigned value (05.)

Stav dveří: Ukazuje aktuální polohu dveří nebo chybový stav. Hodnoty:

  • 0 = OTEVŘENO

  • 1 = ZAVŘENO

  • 2 = ZASEKNUTO

  • 3 = NÁSILNĚ OTEVŘENO

  • 4 <= NESPECIFIKOVÁNO

DPT_8-bit unsigned value (05.)

POZNÁMKA: Byly testovány následující chytré zámky: YDM7116A, YMI70A, YDM3109A a Kyra Pro (Yale).

Touch widget

Smartlock

     

Zamčeno

Odemčeno

Zaseknuto

Násilně otevřeno

MOBILNÍ APLIKACE

Widget aplikace

Ovládací obrazovky

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.