2508_Wiser_KNX

Provoz a nastavení

Následující opatření pocházejí z NEMA Standards Publication ICS 7.1-1995:

(V případě rozdílů nebo rozporů mezi překladem a anglickým originálem je rozhodující původní text v anglickém jazyce.)

  • Bez ohledu na pečlivost při návrhu a výrobě zařízení nebo při volbě a dimenzování komponent existují rizika, která mohou nastat při nesprávném provozování takového zařízení.

  • Někdy je možné zařízení nesprávně nastavit, což může vést k neuspokojivému nebo nebezpečnému provozu. Při úpravách funkčnosti se vždy řiďte pokyny výrobce. Osoby, které mají přístup k těmto nastavením, by měly být obeznámeny s pokyny výrobce zařízení a s mechanizmy strojů používaných spolu s elektrickým zařízením.

  • Pouze ty provozní úpravy, které vyžaduje obsluha, by měly být obsluze přístupné. Přístup k ostatním ovládacím prvkům by měl být omezen, aby se zabránilo neoprávněným změnám provozních charakteristik.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?