2508_Wiser_KNX

Feed-in Tariff

Pokud využíváte nebo prodáváte energii ze solárních panelů, můžete pomocí funkce Feed-in tariff sledovat, kolik peněz ušetříte dodáváním energie do sítě a využíváním elektřiny vyrobené ze solárních panelů.

Nastavte Feed-in tariff takto:

  1. Nejprve nastavte parametr Energy taken by grid from house v pluginu Energy vašeho kontroleru:
    Ve webovém prohlížeči se přihlaste do vašeho kontroleru > plugin Energy > záložka Objekty v nastavení sítě (Síť).

  2. V mobilní aplikaci nastavte prodejní sazbu elektřiny:
    Klikněte na > Tarif > Feed-in tariff > zadejte Výkupní sazba > klikněte na Uložit.

Po dokončení nastavení Feed-in Tariff, uvidíte Moje úspory v sekci Cena energie ( > Přehled > Moje roční vyúčtování).


Moje úspory jsou součtem následujících položek:

  • Prodaná produkce = váš výdělek za prodej energie.

  • Využitá produkce = náklady na energii, pokud místo své výroby nakupujete energii (vypočteno podle vašeho tarifu).


Pokud kliknete na Moje úspory, zobrazí se graf Historie úspor a výdělků s Prodaná produkce a Využitá produkce s podrobnostmi za vybrané období.


V dolní části obrazovky se zobrazuje stránka Produkce využitá zařízením. Každé energetické zařízení, které využívá energii z vaší výroby, je seřazeno od nejvyšší spotřeby po nejnižší. Číslo udává procento celkové produkce spotřebované zařízením ve zvoleném období.


V grafu si můžete vybrat sloupec, ve kterém se zobrazí
Moje úspory
,
Prodaná produkce,
Využitá produkce a
Produkce využitá zařízením
za přesné období (den/měsíc/rok).


Kliknutím na Prodaná produkce a Využitá produkce vyfiltrujete graf historie výdělků.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.