SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Configurar una acción para operar los dispositivos

Se requiere una acción para accionar los dispositivos: interruptor de iluminación, persianas y regulador en el salón. Configure la acción estableciendo una o varias tareas.
NOTA: Este ejemplo muestra el ajuste del regulador.
  1. (Consulte A) Pulse Añadir tarea.
  2. (Consulte B) Pulse Ejecutar el dispositivo. Existen cuatro tipos de tareas que se pueden agregar en la lista de acciones de automatizaciones.
  3. (Consulte C) Seleccione el interruptor de atenuación de la sala de estar en la lista.

  4. (Consulte D, E) Seleccione el interruptor (D) y establezca su estado en Encendido (E).
  5. Pulse Guardar y, a continuación, Siguiente.

    (Consulte F) La tarea del interruptor se muestra en la sección Acción de la página Automatización.
    SUGERENCIA: En caso de que desee eliminar una acción creada, deslice la acción hacia la izquierda y pulse la opción Eliminar. Para reordenar las acciones existentes, pulse y mantenga pulsada una acción y arrástrela hasta la posición deseada en la lista.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.