SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Añadir un hogar

Añada un hogar desde el menú Administración del hogar en la aplicación. También se pueden añadir habitaciones durante esta tarea. Al registrar una cuenta nueva, también puede utilizar esta tarea para configurar el hogar que se crea automáticamente al final del registro.
  1. En la página Inicio (A, B, C), toque el icono Menú (A) y, a continuación, toque Gestión > del hogar Añadir hogar (B, C).

    NOTA: Si acaba de registrar una cuenta, ya se habrá creado un nuevo hogar para usted. Pulse Añadir nuevo hogar en (C) y continúe desde el paso 2a.

  2. En la página Añadir hogar, siga estos pasos:
    1. Nombre y ubicación del hogar: Introduzca (D) un nombre para el hogar y establezca la ubicación del hogar.
    2. Habitación: Cree (E, F)habitaciones para que coincidan con los espacios físicos donde se encuentran los dispositivos en el hogar.
      Seleccione en una lista predeterminada los nombres de habitaciones comunes (E). Anule la selección de las habitaciones que no desee incluir. Para añadir un nombre de habitación que no aparezca en la lista, toque Añadir habitación (F) e introduzca el nombre de habitación deseado.
    3. (Consulte G) Pulse Guardar .

Como creador del Hogar, su cuenta se establece automáticamente como propietario del Hogar, de modo que tiene control total sobre los ajustes del hogar. Consultar Niveles de acceso en la aplicación.

Una vez añadidos los dispositivos al hogar, cada dispositivo puede asignarse a una de las habitaciones creadas en esta tarea.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.