SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Añadir un dispositivo

Añada un dispositivo a un hogar mediante la aplicación.
NOTA:
  1. Inicie sesión en la aplicación.
  2. Seleccione el hogar al que se añadirá el dispositivo (A).
  3. Siga uno de estos procedimientos:
    • En la página de inicio, toque el icono +(B) (o Añadir dispositivo si se muestra).
    • En la página Gateway Wiser (C), toque Añadir.

  4. En la página Agregar dispositivo (D), toque el dispositivo que desea agregar y siga las instrucciones de la aplicación.
    NOTA: La lista real de dispositivos mostrados varía en función de cada país.

  5. Siga uno de estos procedimientos:
    • Si el dispositivo tiene un código de instalación visible, toque Añadir dispositivo con código de instalación (E). Escanee el código de instalación impreso en el dispositivo o introduzca el código manualmente y siga las instrucciones de la aplicación.
    • Si el dispositivo no tiene el código de instalación visible, toque Añadir dispositivo sin código de instalación (F) y siga las instrucciones de la aplicación.

Pulse el dispositivo para acceder a los controles, funciones y ajustes del dispositivo.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.