SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Alarmas y notificaciones

La aplicación proporciona alarmas para eventos importantes del sistema que requieren atención urgente (como inundaciones) y notificaciones para eventos no urgentes como acceso al sistema y administración de dispositivos.

La página Notificaciones

Las alarmas y las notificaciones se almacenan en la página Notificaciones (A). Puede abrir la página Notificación pulsando el icono Notificaciones (B).

Las nuevas alarmas y notificaciones se indican con un punto rojo:

  • junto al icono de notificación y

  • junto a las pestañas Alarma y Mensaje.

Opciones de notificación

Pulse el icono de configuración (rueda dentada) que se encuentra en la parte superior de la página de notificaciones para acceder a la configuración de notificaciones. (También puede acceder a la página de configuración de notificaciones desde la página de configuración de la aplicación pulsando Notificación de la aplicación >).

  • Habilitar notificaciones: Interruptor maestro que activa o desactiva todas las notificaciones (C).

  • Alarma: Activa o desactiva las alarmas del dispositivo, como las fugas de agua, la detección de movimiento y la detección de movimiento de la cámara (D).

  • Programación horaria "No molestar" (solo alarmas):Defina uno o más períodos de tiempo cuando se deshabilite la función de alarma. Es posible realizar programaciones únicas o recurrentes. Una programación puede afectar a todas las alarmas del dispositivo o sólo a las alarmas del dispositivo seleccionado (E).

  • Mensaje: Habilite o deshabilite todos los mensajes, incluidos los relacionados con el hogar, la cuenta, la eliminación del dispositivo, la adición, la actualización y el restablecimiento de fábrica (F).

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.