SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Conexión en modo wifi: Gateway Wiser

El modo Wi-Fi se utiliza para conectar la pasarela del a través del método inalámbrico. Podría haber una situación en la que la conexión Ethernet no estuviera disponible para instalar el Gateway del . Por ejemplo, la ubicación del router o la instalación en un nuevo hogar con router aún no disponible, por lo tanto, el instalador puede elegir el modo Wi-Fi.
Requerimiento previo:
  • El Wi-Fi es compatible con el Gateway El código de fecha debe ser 2037 o superior cuando se saque de la caja. Para actualizar el firmware más reciente, conecte la pasarela del a Ethernet (consulte Conexión en modo Ethernet - Gateway ).

  • Para instalar la pasarela gateway a través del modo Wi-Fi, el usuario debe tener una cuenta en la aplicación. Para obtener más información sobre cómo crear una cuenta de usuario, consulte Creación de una cuenta en la aplicación.

  • El Wi-Fi en el teléfono móvil debe estar activo.

  • El router wifi, gateway y teléfono móvil debe estar lo más cerca posible.

  • Las siguientes normas se cumplen en función del código de fecha de la pasarela del .

    Modo de trabajo Código de fecha/Número de versión SSID Contraseña Tiempo de conexión Wi-Fi Tiempo de extensión
    Modo de usuario 2037 o posterior/1.40.0 o posterior WiserGW_XXXXXX

    wisersmarthome

    3 minutos

    No aplicable

    -/1.49.0 o posterior

    WiserGW_XXXXXX

    vacío

    10 minutos

    No aplicable

    Modo de instalación

    -/1.49.0 o posterior

    WiserGW_XXXXXX

    vacío

    1 hora

    3 veces

  1. Inicie sesión en la aplicación.
  2. Seleccione el hogar en el que se encuentra la pasarela (A) y, a continuación, pulse el icono + (B) o bien Añadir dispositivo .

  3. En la página Agregar dispositivo, toque Agregar manualmente (C). A continuación, seleccione Pasarela en los dispositivos de la lista.
    NOTA:
    • No toque Exploración automática como

      La pasarela no está visible en el modo Wi-Fi en Exploración automática
    • La lista de dispositivos varía según el país.

    • Las imágenes de dispositivo de la captura de pantalla siguiente solo se muestran por motivos de representación. Sin embargo, la pantalla real de la aplicación varía en función de los dispositivos disponibles en su país.

    .

  4. Al seleccionar la pasarela , recibirá opciones para seleccionar los modos de instalación de la pasarela . Seleccione el modo Wi-Fi para la instalación (D).

  5. Pulse Confirmar cuando reciba la notificación (E).

  6. Haga clic en Siguiente (F) cuando llegue a la página Cómo preparar.

       
  7. Se muestra una animación sobre Cómo vincular un dispositivo . Siga los pasos para completar el emparejamiento, toque Confirmar que el LED AP parpadea (G) y toque Siguiente (H). A continuación, se abrirá una página que muestra la red wifi disponible. Introduzca la contraseña de Wi-Fi (I) y pulse Siguiente (J).
    NOTA: Utilice una herramienta de expulsión (como se muestra en la animación) para pulsar brevemente el botón ‘R’ y habilitar el gateway del concentrador el modo Wi-Fi. El intervalo de vinculación dura 3 minutos (cuando el código de fecha es 2037 o posterior). En caso de otra versión, el intervalo de vinculación dura 10 minutos.

  8. Una vez establecida correctamente la conexión Wi-Fi con el gateway(K), se creará una red de hotspot con el nombre de Wi-Fi WiserGW_XXXXXX (I). Pulse Ir a Conectar (L).
    A continuación, se le pedirá que acceda a la página de configuración del teléfono, que solicitará su aprobación para conectarse a la red Wi-Fi. Pulse WiserGW_XXXXXX para conectarse a la red wifi. Se recomienda ir a los ajustes del teléfono y comprobar WiserGW como red wifi e intentar conectarse.
    NOTA:
    • Los últimos 6 dígitos de la red wifi (WiserGW_XXXXXX) representan el número Ethernet MAC que está etiquetado en la parte posterior del dispositivo.

    • La contraseña predeterminada para la red wifi WiserGW_XXXXXX es wisersmarthome.

  9. Después de conectar correctamente el teléfono a la red wifi, vuelva a la aplicación. Cuando se avanza en la conexión, se completa la instalación del modo Wi-Fi. Pulse Listo para finalizar.
    NOTA: Si la instalación se está realizando en un nuevo hogar y todavía no había ningún router (por ejemplo, usando un módulo Wi-Fi 4G de bolsillo), consulte los pasos Acoplamiento a un hogar después de completar la instalación.
    NOTA: Si la instalación se ha realizado en un nuevo hogar donde no había Wi-Fi disponible (consulte No disponibilidad de Wi-Fi en Requisitos de la red wifi). Asegúrese de seguir los pasos para transferir la propiedad de la vivienda (consulte Transferir la propiedad del hogar ) una vez finalizada la instalación.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.