SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Conexión en modo Ethernet - Gateway

  1. Localice el puerto Ethernet (A) en la pasarela.
  2. Conecte un cable Ethernet entre la pasarela y el enrutador para adaptarlo al método de instalación utilizado para la pasarela del :
    • Instalación en caja de pared (B)

    • Montaje en pared utilizando dos tornillos (C)

Debe añadir la pasarela gateway a la aplicación para poder añadir dispositivos para controlarlos. Para ello, primero descargue e instale la aplicación en su teléfono móvil (consulte Descarga de la aplicación) y registre una cuenta de usuario. A continuación, puede añadir el gateway y, opcionalmente, conecte gateway al router de red por Wi-Fi.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.