SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Diferencias entre momentos y automatizaciones

Existen algunas características comunes en los momentos y las automatizaciones. Otras funciones solo se aplican en una u otra.

Páginas de ajustes de momentos y automatizaciones en la aplicación

Función

Descripción

Momento

Automatización

(Consulte A) Nombre y fondo

Elija un nombre único y establezca un fondo personalizado a partir de una selección predefinida, de su cámara o de álbumes de fotos.

(Consulte B) Acción* (*La acción consiste en una o más tareas).

Ejecutar una automatización.

No

Habilite o bloquee un momento o una automatización (por ejemplo, si se va a ausentar durante un período prolongado).

Enviar una notificación cuando se active la automatización.

No

Ajuste un tiempo de retardo para que el momento o la automatización funcione una vez activado.

Seleccione un dispositivo y configure los ajustes que se aplicarán cuando se active el momento o la automatización.

(Consulte C) Muestre en la página principal

Mostrar un momento en la página de inicio (toque el momento para operar).

No

(Consulte D) Condiciones

Active una automatización en función de una o más condiciones, incluida la temperatura, la humedad o el tiempo atmosférico, la hora (por ejemplo, la puesta de sol o el amanecer en un lugar designado) y el funcionamiento o salida del dispositivo.

No

(Consulte E) Período de vigencia

Configure cuándo se puede activar una automatización. Las opciones incluyen horario de verano y noche en función de la ubicación de la casa, un período de tiempo personalizado y la repetición de los días de la semana.

No

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.