SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Reguladores

Causa

Solución

No es posible aumentar la regulación.

  • Reduzca o aumente la carga.

  • Deje enfriar el módulo regulador en caso de sobrecalentamiento.

No es posible la conexión.

  • Deje enfriar el módulo regulador en caso de sobrecalentamiento.

  • Reduzca la carga.

  • Cambie la carga.

  • Compruebe los pulsadores conectados externamente y los dispositivos asociados/emparejados:

    • En el caso de un pulsador conectado externamente, compruebe el cableado entre el pulsador y el regulador.

    • En el caso de dispositivos asociados/emparejados, elimine las vinculaciones entre los dispositivos y vuelva a vincularlos.

El nivel de luminosidad no alcanza el valor predeterminado.

  • Reduzca o aumente la carga.

  • Reduzca la luminosidad máxima.

Parpadeo con luminosidad mínima

Aumente el brillo mínimo (si el parpadeo persiste, instale un dispositivo de corrección de carga de 31LCDA).

Parpadeo

  • Cambie la carga.

  • Ajuste el modo RL LED.

  • Restablezca los ajustes predeterminados si utiliza un micromódulo regulador.

Escasa capacidad de regulación

  • Cambie el rango de regulación.

  • Ajuste el modo RL LED.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.