SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Sensores

Síntoma

Causa posible

Solución

El sensor ha dejado de informar sobre el estado, pero funciona con normalidad.

Es posible que el dispositivo esté recibiendo una actualización de firmware a través de OTA.

Espere a que se complete la actualización del firmware y luego verifique que el dispositivo informa sobre su estado.

NOTA: La actualización del firmware se ejecuta en segundo plano.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?