SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Sistema general

Causa

Posible causa

Solución

Al añadir un dispositivo, se rechaza o no se vincula.

Es posible que el sistema no admita el dispositivo.

Utilice solo los dispositivos enumerados en Dispositivos Wiser compatibles.

No se puede añadir un usuario de otro país a un hogar ni compartir un dispositivo con ese usuario.

Si el usuario es de otro país, los detalles de su cuenta pueden estar almacenados en una región diferente. Consulte para obtener más información.

Los usuarios pueden crear otra cuenta utilizando un código de país en la misma región donde se encuentra el hogar al que desean unirse.

NOTA: Los usuarios no pueden acceder a sus propios hogares con la nueva cuenta y deben iniciar sesión en la aplicación con sus datos de cuenta originales para poder hacerlo.

El dispositivo no puede conectarse con Gateway. Después de pulsarlo 3 veces, el LED del dispositivo parpadea en rojo/verde durante 30 s.

NOTA: Esto no se aplica a los sensores ni al Enchufe inteligente.

El modo de emparejamiento ha cambiado.

Pulse el botón Restablecer del dispositivo 3 veces y mantenga pulsado durante 20 s hasta que el LED parpadee en rojo. El dispositivo debe reiniciarse en el modo correcto.

El sistema no puede conectarse a internet a través del rúter de red wifi.

Es posible que la configuración del puerto del rúter no esté configurada correctamente para el acceso del sistema a internet.

Compruebe que los siguientes puertos del rúter estén abiertos:

  • Puerto 443 8883 1443

  • Puerto 6667

  • Puerto 6668

  • Puerto 6669

  • Puerto 6608

  • Puerto 6681

  • Puerto 6682

IMPORTANTE: Para garantizar la ciberseguridad, compruebe que todos los puertos no utilizados estén cerrados.

Dispositivos Wi-Fi y cámara interior

Causa Solución
El sistema no puede encontrar un dispositivo Wi-Fi al realizar la puesta en marcha.

Verifique si su teléfono está conectado a la VPN accediendo a la configuración del teléfono. Si lo está, desconecte la VPN y active el dispositivo wifi.

NOTA: Algunas conexiones VPN se vuelven a conectar automáticamente después de unos minutos si se desconectan (por razones de seguridad), por lo que es posible que necesite desconectarlas varias veces, por ejemplo, si pone en marcha varios dispositivos Wi-Fi.

Micro módulo regulador, relé, contraventana

Causa Solución
El botón de configuración/restablecer no puede operarse debido a una posición de trabajo inconveniente. Conecte un pulsador mecánico (interruptor cargado por resorte) al terminal L (cable activo) y 1 (interruptor). A continuación, se puede pulsar el botón pulsador en lugar del botón de configuración/restablecer.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.