SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Entrar en un hogar

Antes de que el propietario se traslade al nuevo hogar, se recomienda al instalador que complete las siguientes actividades. Como resultado, el propietario del hogar puede acceder y usar su hogar inteligente Wiser con su internet doméstico.
Pasos que debe llevar a cabo el instalador:
  1. Regístrese en la aplicación Wiser usando una dirección de correo electrónico o un número de móvil válido.

    Consulte Crear una cuenta.
  2. Asegurarse de que todos los dispositivos estén encendidos y que la puerta de enlace Wiser tenga conexión Ethernet antes de la configuración para completar el proceso de puesta en marcha. A continuación, configure los ajustes del dispositivo.

    NOTA: Durante este paso también se puede vincular con otros dispositivos wifi y BLE.
  3. Configure los Momentos y automatizaciones en la aplicación.

  4. Genere el código de invitación/transferencia y anótelo en la tarjeta de entrega que se proporciona en la caja/paquete. Asegúrese de dejarla en la puerta de enlace Wiser o en el hogar.

    Consulte Acoplamiento a un hogar.

Pasos que debe llevar a cabo el propietario del hogar:

  1. Regístrese en la aplicación Wiser usando una dirección de correo electrónico o un número de móvil válido.

    Consulte Crear una cuenta.
  2. Únase a un hogar proporcionando el código de invitación que aparece en la tarjeta de entrega.

  3. Encienda el Wiser Gatewayy conectarse al Gateway Utilizando el router con un cable Ethernet. Consulte Conexión en modo Ethernet - Gateway

    NOTA: El cable Ethernet se suministra en el paquete/caja. Por lo tanto, se recomienda recogerlo por separado y utilizar el cable para conectarse al rúter para obtener un mejor rendimiento. Si el propietario de la vivienda necesita Gateway mediante Wi-Fi, consulte Conexión en modo wifi: Gateway Wiser
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.