SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Trabajar con el hogar

Cree un hogar, agregue habitaciones para representar las áreas con dispositivos y añada miembros de la familia.

En la aplicación, un hogar define un grupo de personas, habitaciones y dispositivos como una unidad. Estos son algunos ejemplos:

  • Hogar unifamiliar: Crear un hogar para todos los ocupantes, habitaciones y dispositivos en el hogar.

  • Hogar multifamiliar: Crear un hogar para ocupantes, habitaciones y dispositivos ubicados en una parte de la vivienda y otro hogar para ocupantes, habitaciones y dispositivos ubicados en otra parte de la vivienda.

Solo se puede agregar un dispositivo a un hogar a la vez. Una vez que se agrega un dispositivo, solo los miembros de ese hogar pueden controlar el dispositivo.

NOTA: Un administrador del hogar puede compartir* un dispositivo con un usuario que no sea miembro del hogar. Por ejemplo, puede compartir los dispositivos de una habitación de huéspedes con alguien que se quede durante un tiempo.

*Algunos tipos de dispositivos no se pueden compartir. En tales situaciones, se proporciona asesoramiento en la aplicación.

Una persona puede ser miembro de varios hogares y operar cualquier dispositivo que se haya agregado a uno de esos hogares.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.