SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Interruptores de iluminación

Interruptor de relé 10 A conectado

Controla las luces de una habitación o enciende o apaga las luces automáticamente en respuesta a una condición o evento especificado.

Manual de instrucciones (PDF)

Manual de usuario del dispositivo

Detector de movimiento con interruptor 10 A conectado

Controla las luces de una habitación o enciende o apaga las luces automáticamente en respuesta al movimiento detectado, a una condición especificada o a otro evento.

Manual de instrucciones (PDF)

Manual de usuario del dispositivo

Micro módulo interruptor conectado

Convierte los conmutadores mecánicos compatibles con pulsadores en interruptores inteligentes. Conecte hasta 10 pulsadores mecánicos compatibles.

NOTA: Aplicaciones de pulsadores mecánicos.

Manual de instrucciones (PDF)

Manual de usuario del dispositivo

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.