SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Dispositivos con sensores de movimiento

Síntoma

Posible causa

Solución

La carga no se conmuta automáticamente.

NOTA: Esto no aplica a los sensores con alimentación por batería Sensor de movimiento Wiser.

El nivel de luminosidad de detección del sensor es bajo.

Aumente la sensibilidad de detección en los ajustes del dispositivo.

La carga no se apaga automáticamente cuando se activa una automatización.

La automatización puede incluir una acción de retraso que se ha configurado para durar mas tiempo.

Reduzca el tiempo de retraso de la acción.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?