SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Descripción general de la puesta en marcha del sistema

Para poner en marcha el sistema Wiser, primero instale los dispositivos y luego configure el sistema usando la aplicación.

La puesta en marcha del sistema implica los siguientes pasos.

Instale y pruebe los dispositivos Wiser.

Consulte Instalación y comprobación de dispositivos.

Asegúrese de que la red wifi esté lista para el sistema.

Consulte Requisitos de la red wifi.

Conecte el Gateway a la red wifi. El modo de conexión es Ethernet para conectar el Gateway. Para cualquier otro paso de la puesta en marcha, se requiere la aplicación.

NOTA: El cable Ethernet se suministra por separado.

Consulte Conexión a Internet del gateway..

Descargue e instale la aplicación.

Consulte Descarga de la aplicación.

Cree una cuenta para usar la aplicación.

Consulte Creación de una cuenta en la aplicación.

Configure el hogar, las habitaciones y los miembros del hogar.

Consulte Trabajar con hogares.

Conecte el Gateway al hogar.

Consulte Configuración de la pasarela.

Añada dispositivos al hogar, asigne dispositivos a las habitaciones y configure los ajustes del dispositivo.

Consulte Configuración de los dispositivos.

Configure los dispositivos para que funcionen juntos, de forma manual o en respuesta a un horario o un evento.

Consulte Momentos y automatizaciones.

Una vez completados estos pasos, el sistema está listo para su uso.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.