SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Descripción general del sistema Wiser™

El sistema Wiser ofrece una alternativa sencilla, cómoda y flexible para controlar dispositivos domésticos.

El Gateway Wiser es el centro del sistema, procesando solicitudes de control e informes de estado para los dispositivos Wiser conectados.

Use la aplicación Wiser by SE para configurar el sistema Wiser, controlar los dispositivos Wiser y recibir notificaciones.

Con una cuenta personal y la aplicación Wiser by SE en un teléfono móvil, los usuarios pueden controlar los dispositivos Wiser en su hogar desde cualquier lugar donde haya internet disponible para teléfonos móviles y el Gateway Wiser.

SUGERENCIA: Puede seguir el Wiser Página web de bienvenida para obtener más información sobre el producto y sus funciones.
Para España: Visite: https://www.se.com/es/es/product-range/65750-wiser/?ferredCountry=yes
Para Portugal: Visite
SUGERENCIA: Puede seguir el Wiser Página web de bienvenida para obtener más información sobre el producto y sus funciones.
Para España: Visite: https://www.se.com/es/es/product-range/65750-wiser/?ferredCountry=yes
Para Portugal: Visite https://www.se.com/fi/fi/home/smart-home/local/wiser/homeowner.jsp?gclid=Cj0KCQjw1_SkBhDwARIsANbGpFsh9idRdWTx_RyGaiwYMTkXkzeYhbapV9ltJpk_wzgf8uJGqZ4GCkaAtlrEALw_wcB
SUGERENCIA: Puede seguir el Wiser Página web de bienvenida para obtener más información sobre el producto y sus funciones.

Para España:Visite:https://www.se.com/es/es/product-range/65750-wiser/?ferredCountry=yes
Para Portugal: Visite https://www.se.com/fi/fi/home/smart-home/local/wiser/homeowner.jsp?gclid=Cj0KCQjw1_SkBhDwARIsANbGpFsh9idRdWTx_RyGaiwYMTkXkzeYhbapV9ltJpk_wzgf8uJGqZ4GCkaAtlrEALw_wcB

Grupos de dispositivos

Maneje dispositivos Wiser idénticos juntos, ya sea desde el control local en uno de los dispositivos o mediante la aplicación Wiser.

Utilice la función Grupo de la aplicación Wiser para combinar muchos dispositivos idénticos y operarlos como una unidad. Por ejemplo, cree un grupo de tres interruptores de iluminación Wiser para el funcionamiento múltiple.

Grupos de dispositivos Asistencia de control
Luces, interruptores/reguladores Iluminación y atenuación
Persianas/persianas/cortinas Persianas y persianas motorizadas
Enchufes/Adaptadores Suministro eléctrico
Calefacción Temperatura
Cámaras Seguridad y privacidad
Energía Supervisa el consumo de energía
Seguridad y Sensores Alarma de humo, Ocupación de la sala, ventana/puerta abierta o cerrada, temperatura y humedad, fugas de agua

Operate identical Wiser devices together, either from the local control on one of the devices or by using the Wiser Mobile app.

The following category of devices are available to provide convenient control of:

  • iluminación y atenuación

  • contraventanas motorizadas y persianas

  • conmutación y medición de potencia

  • calefacción

  • equipos controlados por infrarrojos (televisores, sistemas de audio, sistemas de aire acondicionado de sistemas divididos)

Sensors are also available to record and report the following:

  • Ocupación de la habitación

  • Nivel de luz ambiental

  • Ventana/Puerta abierta o cerrada

  • Temperatura y humedad

  • Inundación

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.