SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Restablecimiento del Gateway

Elimine los ajustes existentes de una de concentrador para instalarla o para eliminar una de concentrador del sistema. También puede ser necesario restaurar el Gateway.

La herramienta de reinicio/expulsión del Gateway es necesaria para pulsar el botón ‘R’.

Hay dos opciones de restablecimiento:

  • Restablecimiento de nivel 1 (restaura solamente los ajustes de Ethernet/WLAN).
  • Restablecimiento de nivel 2 (después del restablecimiento, se eliminan todos los datos de configuración, los datos de usuario y los datos de red).
  1. (Consulte A) Localice el botón Restablecer en el lateral del Gateway.
  2. Siga uno de estos procedimientos:
    • Restablecimiento de nivel 1: Mantenga pulsado el botón Restablecer durante 5 s (máx. 15 s).

      El LED de Ethernet (B) y el LED de WLAN (C) parpadean una vez.

    • Restablecimiento de nivel 2: Mantenga pulsado el botón Restablecer durante más de 15 s.

      El LED de Ethernet (B) y el LED de WLAN (C) parpadean 3 veces.

  3. Suelte el botón Restablecer.

El Gateway se reinicia. Esto lleva unos 40s.

Después de un restablecimiento de nivel 2, se devuelven todos los ajustes a sus valores predeterminados originales. La actualización del firmware de Zigbee también se descarga del actual host activo y se instala, lo que elimina cualquier ajuste de red existente.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.