SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Eliminación de un dispositivo/Restauración de los valores predeterminados de fábrica

Restaure un dispositivo a los ajustes predeterminados de fábrica para resolver un problema con un dispositivo o eliminarlo del sistema y utilizarlo en otro lugar.
NOTA: Después de restaurar los valores predeterminados de fábrica, el dispositivo se elimina del sistema y se perderán todos los ajustes de configuración realizados en el dispositivo.
  1. Pulse el dispositivo en la página de inicio (A).
  2. Pulse el icono Editar (lápiz) (B).
  3. en la página Configuración del dispositivo, toque Eliminar y Restablecer dispositivo de fábrica y siga los pasos de la aplicación (C).

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.