SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Selección de una ubicación para el Gateway

La pasarela es el controlador del sistema y debe encontrarse dentro de un rango de todos los dispositivos para que el sistema funcione correctamente.

La ubicación ideal para Gateway está determinada por lo siguiente:

  • Diseño del edificio donde está instalado el sistema

  • Ubicación de otros dispositivos que se utilizarán en el sistema

En referencia al siguiente diagrama, lo más importante es ubicar la pasarela (A) del concentrador central como sea posible en el área ocupada por todos los dispositivos que funcionan con red eléctrica (B), como interruptores y reguladores. La proximidad a dispositivos con batería (C) también debe considerarse en relación con la sugerencia mencionada después del diagrama.

SUGERENCIA: El sensor de movimiento alimentado con batería del garaje (D) está muy lejos de la pasarela del Gateway . Sin embargo, el sensor puede conectarse al Gateway a través del dispositivo de alimentación principal, que se utiliza como interruptor de iluminación del garaje (E). Esto se debe a que los dispositivos cableados a la red eléctrica también actúan como repetidores de red del sistema. Tenga esto en cuenta a la hora de decidir dónde ubicar el Gateway .

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.