SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Requisitos de la red wifi

El sistema Wiser requiere una red wifi con acceso a internet. El rúter de wifi debe cumplir con ciertos requisitos para que el sistema funcione.
NOTA: El sistema Wiser solo admite redes wifi de 2,4 GHz.

Requisitos del rúter

El rúter wifi debe cumplir los siguientes requisitos:

  • El rúter debe tener un firewall integrado.

  • Todos los dispositivos deben estar ubicados por debajo del firewall del rúter.

  • El rúter debe admitir el protocolo de seguridad WPA2 o superior.

Falta de disponibilidad del wifi

Podría haber situaciones en las que no haya wifi cuando esté instalando dispositivos en un nuevo hogar. En este caso, se aconseja utilizar otro dispositivo móvil para establecer un punto de conexión wifi durante la puesta en marcha.

NOTA: En este caso, se aconseja utilizar un módulo wifi de bolsillo con una tarjeta SIM 4G para establecer un punto de conexión wifi durante la puesta en marcha. Como alternativa, se puede utilizar otro teléfono para el punto de conexión.
Después, para configurar el punto de conexión, consulte Conexión en modo wifi: Gateway Wiser.
NOTA: El sistema se puede utilizar físicamente desde los interruptores si no hay wifi una vez finalizada la puesta en marcha.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.