SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Control de Contraventanas

Causa

Solución

Las persianas conectadas no pueden controlarse.

  • Compruebe la fuente de alimentación.

  • Desconecte la alimentación del interruptor del control de las persianas y vuelva a conectar la alimentación.

  • Compruebe la carga.

  • En caso de un pulsador externo, compruebe el cableado.

  • Vuelva a vincular los dispositivos.

Las persianas no llegan a la posición deseada.

Vuelva a calibrar las contraventanas. Consulte Calibración de las persianascontraventanas

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.