SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Dispositivos Wiser compatibles

Los dispositivos enumerados en la siguiente tabla están disponibles para su uso en el sistema Wiser.

Siga los enlaces de las instrucciones de instalación del dispositivo para obtener instrucciones sobre la instalación del dispositivo.

IMPORTANTE: Estos dispositivos no se deben utilizar en aplicaciones de seguridad y solo se deberán utilizar para uso residencial general.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.