SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Dispositivo de energía

PowerTag Energy

PowerTag E (en adelante denominado PowerTag) es un sensor de energía con comunicación inalámbrica compacto, robusto y fácil de instalar. Se utiliza junto con el Gateway/Hub para recopilar información de cada circuito equipado para identificar el consumo de energía de cada carga conectada. Está diseñado específicamente para gestionar el consumo energético en instalaciones residenciales nuevas y existentes. Supervisa y mide la energía y la potencia en tiempo real, y también proporciona una visibilidad completa de la transferencia de potencia entre la fuente de alimentación y las cargas.

Manual de instrucciones (PDF)

Manual de instrucciones (PDF)

Manual del usuario del dispositivo

EVlink Home Smart

EVlink Home Smart proporciona la posibilidad de cargar su vehículo en casa de forma fácil e inteligente. Esta estación de carga es un aparato eléctrico que suministra energía eléctrica para cargar vehículos eléctricos enchufables en zonas privadas de interior y exterior. La aplicación Wiser, que se encarga de la gestión de energía residencial, permite un fácil acceso para supervisar y controlar el proceso de carga de forma remota. Programe todo el proceso para aprovechar la opción de carga de energía renovable. De esta forma, optimizará el consumo, evitará los sobrecostes energéticos y reducirá la huella de carbono.

Hoja de instalación (PDF)

Manual del usuario del dispositivo

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.