SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Dispositivos de alimentación

Enchufe inteligente 16 A Wiser

Control de varios dispositivos eléctricos, como lámparas de suelo, radios, ventiladores o cafeteras, mediante el uso de la aplicación. Control del consumo energético de los dispositivos conectados.

Manual de instrucciones (PDF)

Manual de usuario del dispositivo

Toma De Corriente Única Conectada 16 A — Unica

Toma de corriente conectada 16A — SysM/SysD

Con la toma de corriente inteligente de un elemento 16 A puede controlar y supervisar a distancia el consumo de energía de la carga enchufada.

Manual de instrucciones (PDF) — Unica

Guía De Usuario Del Dispositivo: Unica

Manual de instrucciones (PDF) — SysM/SysD

Manual del usuario del dispositivo — SysM/SysD

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.