SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Sensores

Sensor de ventana/puerta Wiser

Detecta cuándo se abren o cierran las ventanas y puertas y envía el estado al gateway.

Manual de instrucciones (PDF)

Manual de usuario del dispositivo

Sensor de movimiento Wiser

Informa de la detección de movimiento al hub de Wiser (y al dispositivo para ejecutar funciones configuradas), mide la luminancia del entorno y transmite estos datos al hub de Wiser. El umbral de ajuste de iluminación y/o de detección de movimiento se puede programar para determinar qué acción se tomará en ese momento.

Manual de instrucciones (PDF)

Manual de usuario del dispositivo

Sensor de inundación Wiser

Cuando el sensor está conectado al Wiser y detecta agua en el suelo, envía una alarma sonora y notifica el evento al gateway.

NOTA: El dispositivo puede funcionar como un producto independiente cuando no está conectado a la pasarela . Este dispositivo también produce una alarma sonora cuando no está conectado a la pasarela .

Manual de instrucciones (PDF)

Manual de usuario del dispositivo

Sensor de temperatura y humedad Wiser

Mantiene un ambiente confortable en el hogar al detectar cambios en la temperatura y humedad, y hacer que el sistema Wiser responda ajustando los sistemas de control ambiental conectados, tales como la conexión automática de un sistema de aire acondicionado si la temperatura es alta, o la conexión de un ventilador de extracción si la humedad es alta.

Manual de instrucciones (PDF)

Manual de usuario del dispositivo

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.