SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Interruptores de persianas

Interruptor de persianas conectado

Abrir y cerrar de forma remota las persianas o bien establecer automáticamente la posición de la persiana en respuesta a una condición o evento especificado.

Manual de instrucciones (PDF)

Manual de usuario del dispositivo

Micro módulo control de persianas Wiser

Convierte los pulsadores mecánicos compatibles en interruptores de persianas inteligentes. Conexión de hasta 10 pulsadores de persianas convencionales.

NOTA: Los pulsadores mecánicos deben estar certificados para su uso en aplicaciones de 220-240 V CA.

Manual de instrucciones (PDF)

Manual de usuario del dispositivo

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.