SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Compatibilidad con dispositivos que funcionan con baterías

De forma predeterminada, un sistema con una pasarela puede admitir hasta 10 dispositivos que funcionan con baterías, como sensores. El sistema que también incluyen dispositivos que funcionan cableados a la tensión, como los interruptores de iluminación, pueden admitir dispositivos que funcionan con baterías adicionales.

El motivo es que los dispositivos, del sistema, cableados a la tensión, también actúan como repetidores de señal Zigbee.

El sistema de ejemplo que se muestra en el siguiente diagrama incluye una pasarela gateway (A) y dos interruptores de iluminación alimentados por la red eléctrica (B). Cada dispositivo conectado a la red puede albergar hasta 10 dispositivos que funcionan por batería (C), por lo que este ejemplo de sistema es compatible con un total de 30 dispositivos que funcionan por batería.

SUGERENCIA: Instale y ponga en marcha todos los dispositivos cableados a la red antes de poner en marcha los dispositivos que funcionan por baterías. Esto proporciona la máxima capacidad de alojamiento antes de añadir los dispositivos que funcionan con baterías.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.