SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Cambio de la conexión Ethernet gateway a Wi-Fi (opcional)

Utilice Wi-Fi para conectar la del concentrador al enrutador de red de modo que ya no se necesite el cable Ethernet.

Antes de realizar esta tarea, confirme que el teléfono móvil y gateway están conectados al router de red wifi.

  1. En la aplicación, seleccione el Gateway a la misma red wifi.
    NOTA: En esta fase, el cable Ethernet debe seguir conectado.
  2. Pulse el icono Ajustes (engranaje) (A).

  3. En la página Configuración, toque Configuración de la red IP (B).

  4. Pulse el icono Wi-Fi , establezca el SSID y Contraseña para el router de red wifi y, a continuación, pulse Aplicar(C).

  5. Una vez realizada correctamente la conexión Wi-Fi, retire el cable Ethernet del gateway.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.