SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Alarma de humo Wiser de 230 V / Alarma de humo Wiser - Batería

Problema

Solución/acción

El dispositivo no emite sonido cuando se prueba

  1. Compruebe que el interruptor de encendido esté en la posición ON o que el dispositivo esté correctamente instalado. Si no está seguro, extraiga y vuelva a instalar el dispositivo.

  2. Pulse el botón de Prueba/Silencio hasta que se produzca un sonido de alarma. No presione consecutivamente.

  3. Si el problema persiste o si tiene dudas sobre la garantía, póngase en contacto con el centro de atención al cliente.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.