SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Ubicaciones de los botones/teclas y LED del dispositivo

Busque la ubicación de los botones, teclas e indicadores LED en diferentes dispositivos.

Micro módulo interruptor/control para persianas Wiser

ADVERTENCIA
Danger due to electric shock
  • Observe the regulations for working on live parts.
  • Only actuate the device buttons using insulated auxiliary equipment that meets the requirements of EN 60900.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

(Consulte A) Botón Ajustes/Restablecer Pulse 3 veces el interruptor oscilante para activarlo.

(Consulte B) LED de estado

Micro módulo regulador Wiser

ADVERTENCIA
Danger due to electric shock
  • Observe the regulations for working on live parts.
  • Only actuate the device buttons using insulated auxiliary equipment that meets the requirements of EN 60900.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

(Consulte A) Botón Ajustes/Restablecer Pulse 3 veces el interruptor oscilante para activarlo.

(Consulte B) LED de estado

Interruptor de relé de Wiser 10 A/LED de atenuación de pulsador universal/Interruptor de control de persiana/LED de atenuación de pulsador universal multicable conectado

(Consulte A) Pulsador

(Consulte B) LED de estado

Sensor de movimiento Wiser con interruptor 10 A/con pulsador universal LED de atenuación

(Consulte A) Pulsador

(Consulte B) LED de estado

Dimmer rotatorio universal Wiser/LED giratorio multifilar conectado

(Consulte A) Eje del botón giratorio

(Consulte B) LED de estado

Control Remoto IR Wiser

(Consulte A) Botón de ajustar/restablecer (S/R)

(Consulte B) LED de estado de la red

Wiser Window/Door Sensor

(Consulte A) Tecla de Función

(Consulte B) LED de estado (visible en la parte frontal de la pieza maestra cuando parpadea o se ilumina)

Sensor

(Consulte A) Tecla de Función

(Consulte B) LED de estado (visible en la parte del sensor cuando parpadea o se ilumina)

Sensor de inundación Wiser

(Consulte A) Tecla de Función

(Consulte B) LED de estado (visible en la parte superior del sensor cuando parpadea o se ilumina)

Sensor de temperatura y humedad Wiser

(Consulte A) Tecla de Función

(Consulte B) LED de estado (visible en la parte del sensor cuando parpadea o se ilumina)

Enchufe inteligente 16 A Wiser

(Consulte A) Botón de funcionamiento

(Consulte B) LED de estado

Camara IP Interior Wiser

(Consulte A) Ranura para tarjeta Micro SD

(Consulte B) LED de estado

(Consulte C) Botón Reset

Toma de corriente inteligente de un elemento 16A

(Consulte A) Botón Reset

(Consulte B) LED de estado

Batería de alarma de humo/ Alarma de humo Wiser de 230 V/

(Consulte A) Botón Reset

(Consulte B) LED de standby

(Consulte C) LED de estado

Termostato Empotrado Wiser 2 A

Consulte el botón (A) Set/Reset

EVlink Home Smart

EVH4AxxN2

Consulte (A) Botón Stop

Consulte (B) LED de estado

EVH4AxxNC

Consulte (A) Botón Stop

Consulte (B) LED de estado

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.